This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:OE 为低电平时输出高阻抗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834811/txb0106-q1-output-high-impedance-when-oe-low

器件型号:TXB0106-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TXB0106

大家好、

我想知道当 TXB0106-Q1的 Oe=Low 时输出高阻抗状态的定义。

数据表中描述了当 Oe=低电平时、所有 I/O 将被置于高阻抗状态。

我认为数据表中的 Ilkg (off)规格意味着 A 端口或 B 端口在 Oe=低电平时仅灌入或调出+/-2uA 电流

即使 A 端口或 B 端口被外部驱动为高电平或低电平也是如此。

我的理解是否正确?

当 TXB0106 Vcc 通电但 OE 为低电平时、我想确保没有泄漏(<2uA)电流流经所有 I/O 端口

连接到 TXB0106的 MCU 断电。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;OE 为低电平时、内部电路与 I/O 引脚实际断开。

    OE =低电平的泄漏电流规格不 是 Ilkg (off)、而 是 IOZ;它表示"输出"、因为输入缓冲器在任何情况下都具有高阻抗。 (该值无论如何都是相同的。)