Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245, SN74LVCH16T245-EP
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH16T245、
你(们)好。
我正在我的项目之一中使用 SN74LVCH16T245-EP。 在这里、我将 SN74LVCH16T245的16个 IO 从 B 端口驱动到 A 端口。 A 端口以3.3V 为基准、B 端口以5V 为基准。
SN74LVCH16T245-EP 的 A 和 B 端口在我的系统中没有外部上拉或下拉电阻器。
(我知道 不需要外部上拉电阻器、因为该器件具有内置的总线保持功能。)
此外 、我向 B 端口施加了5V 信号、并将~OE 信号保持为"高电平"(3.3V)。
在此环境中、B 端口的电压电平为1.2V、而不是5V。
为什么在 B 端口上测量1.2V 电压?
(我知道当 OE 信号为"高"时、B 端口保持"高阻态"。 此外、如果向处于"Hi-Z"状态的 B 端口提供5V 信号、我认为它应该保持5V 电压。)
请回答我的问题。
我将等待您的回答。
谢谢。