This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245-EP:SN74LVCH16T245:有关端口输入压降的问题

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245, SN74LVCH16T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829856/sn74lvch16t245-ep-sn74lvch16t245-question-about-the-input-voltage-drop-of-ports

器件型号:SN74LVCH16T245-EP
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH16T245

你(们)好。

我正在我的项目之一中使用 SN74LVCH16T245-EP。 在这里、我将 SN74LVCH16T245的16个 IO 从 B 端口驱动到 A 端口。 A 端口以3.3V 为基准、B 端口以5V 为基准。

 SN74LVCH16T245-EP 的 A 和 B 端口在我的系统中没有外部上拉或下拉电阻器。  

(我知道  不需要外部上拉电阻器、因为该器件具有内置的总线保持功能。)

此外 、我向 B 端口施加了5V 信号、并将~OE 信号保持为"高电平"(3.3V)。

在此环境中、B 端口的电压电平为1.2V、而不是5V。  

为什么在 B 端口上测量1.2V 电压?

(我知道当 OE 信号为"高"时、B 端口保持"高阻态"。 此外、如果向处于"Hi-Z"状态的 B 端口提供5V 信号、我认为它应该保持5V 电压。)

请回答我的问题。  

我将等待您的回答。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将5V 信号施加到 B 端口引脚时、引脚上的电压不应是5V

    5V 信号来自哪里? 您能否检查电流是否流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供问题的原理图和示波器截图?  这将有助于确保完全了解您的问题。

    如果您没有示波器截图、具有标注电压的原理图会很有帮助。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将假定您已解决了您的问题。

    如果问题未解决、请使用更多信息回复。

    如果您的问题已解决、 请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水