This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:AM3358BZCZ100 CAN#39;t BOOT from SD Card after level were converted from 1.8V to 3.3V

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/830551/txs0108e-am3358bzcz100-can-t-boot-from-sd-card-after-level-were-converted-from-1-8v-to-3-3v

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:AM3358

你(们)好

我将 AM3358的 MMC0配置为 SD 卡接口、但电源为1.8V、以匹配其他功能要求、并使用 TXS0108E 作为电压转换器。

我认为数据速率不是原因、因为我的应用中的 TXS0108可能高达60M。

这是因为它与主机(AM3358)之间的初始化和标识无法通过吗? 如果是、如何修改主机驱动程序?

请提供建议、谢谢!

BR  

TC Liu

原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    60Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有集成的上拉电阻器;您不需要外部电阻器。

    电阻器 R9/R22/R23/R24通过内部上拉电阻器创建分压器;未使用的 I/O 应简单地保持断开状态。

    我注意到 CLK 线路上没有上拉电阻器。 TXS 的内部上拉电阻是否有害?

    您能否显示 AM3358何时尝试引导的示波器布线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    感谢您的回复。

    1.是的、我已经尝试移除这些外部电阻器(R4~R8、R11~R15)、结果不变。

    2.将在下一个版本中实施,我按照您在今天的测试中的建议进行了测试(当然,测试结果没有影响)。

    3.否,我根据建议的 SD 卡标准将其设置为“DNP”。

    4、根据#1和#2连接示波器走线和测试日志。

    此致

    TC Liu

    仅捕获以下频率的波形、 50MHz 波形很奇怪、因为 SD 卡的最快速率为25MHz。

        e2e.ti.com/.../log-for-SD-Debug_5F00_20190819.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错、可以将 A7/A8和 B7/B8悬空、因为 TXS 具有内部 PU、因此有助于节省功耗。

    从我从范围内看到的情况来看,该器件正在转换1.8<>3.3V。  1.8V 的波形具有另一个相应的3.3V 输出。 CLK 是30Mbps 还是2Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ShreyasRao

    感谢您的指导、我们捕获了高频波形、发现脉冲的上升时间和下降时间超过了。

    原因是我在 CLK/CMD/DAT 线路上使用了不合适的 TVS 二极管(高寄生电容)、并且移除这些二极管后功能传递。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、很高兴知道它现在正在工作。

    感谢您对根本原因的反馈、并在此处分享! 希望这对所有同行工程师都有所帮助。