主题中讨论的其他器件:AM3358、
你(们)好
我将 AM3358的 MMC0配置为 SD 卡接口、但电源为1.8V、以匹配其他功能要求、并使用 TXS0108E 作为电压转换器。
我认为数据速率不是原因、因为我的应用中的 TXS0108可能高达60M。
这是因为它与主机(AM3358)之间的初始化和标识无法通过吗? 如果是、如何修改主机驱动程序?
请提供建议、谢谢!
BR
TC Liu
原理图如下所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我将 AM3358的 MMC0配置为 SD 卡接口、但电源为1.8V、以匹配其他功能要求、并使用 TXS0108E 作为电压转换器。
我认为数据速率不是原因、因为我的应用中的 TXS0108可能高达60M。
这是因为它与主机(AM3358)之间的初始化和标识无法通过吗? 如果是、如何修改主机驱动程序?
请提供建议、谢谢!
BR
TC Liu
原理图如下所示
大家好、Clemens
感谢您的回复。
1.是的、我已经尝试移除这些外部电阻器(R4~R8、R11~R15)、结果不变。
2.将在下一个版本中实施,我按照您在今天的测试中的建议进行了测试(当然,测试结果没有影响)。
3.否,我根据建议的 SD 卡标准将其设置为“DNP”。
4、根据#1和#2连接示波器走线和测试日志。
此致
TC Liu
仅捕获以下频率的波形、 50MHz 波形很奇怪、因为 SD 卡的最快速率为25MHz。