Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4060-Q1
尊敬的团队:
测试过程中发现以下问题。(黄色:电源、绿色:4针、蓝色:5针、粉色:7针)
当温度为-40°C 时、执行低压上电和断电测试。
>当长时间(大约20秒或更长时间)断电后再加电时、测量的波形如图1所示。 不会报告碰撞。
>当断电时间短(此时电源电压降至0)然后上电时、测量的波形如图2所示。 当报告碰撞故障时、您可以看到器件的输入存在尖峰、电压约为1.6V - 1.8V、器件的输出为高电平、如图2所示;
2. 当温度调整为25°C 时,测试波形如图3所示。