This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060-Q1:低温故障

Guru**** 2925250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/826320/sn74hc4060-q1-low-temperature-fault

器件型号:SN74HC4060-Q1

尊敬的团队:

测试过程中发现以下问题。(黄色:电源、绿色:4针、蓝色:5针、粉色:7针)

当温度为-40°C 时、执行低压上电和断电测试。

>当长时间(大约20秒或更长时间)断电后再加电时、测量的波形如图1所示。 不会报告碰撞。

>当断电时间短(此时电源电压降至0)然后上电时、测量的波形如图2所示。 当报告碰撞故障时、您可以看到器件的输入存在尖峰、电压约为1.6V - 1.8V、器件的输出为高电平、如图2所示;

2. 当温度调整为25°C 时,测试波形如图3所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是我对该器件工作的理解。

    您使用的是 HC4060、这是一个二进制计数器、具有或门、一旦黄色信号或或门的引脚1变为高电平、该门就始终输出高电平。

    如果两个器件的电源快速打开或关闭、您会看到黄色信号脉冲是否正确?

    HC4060的其余引脚未使用吗?

    HC4060的时钟输入引脚11连接到什么? 您能否在发生错误时提供此信号的示波器截图? 引脚11上的下降沿会导致二进制计数器递增。 当黄色信号变高时、由于 LVC1G32工作正常、我不需要看到绿色信号。

    需要注意的另一点是、您的上升沿对于器件而言非常缓慢且不健康、并且会导致大量电流消耗。 数据表规定了 Vcc 为2V 时、上升沿至少为1us。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    很抱歉、在我描述的信息之前、我有一些错误。 我将再次对其进行描述、并添加您询问的信息。

    测试过程中发现以下问题。(黄色:电源、绿色:4针、蓝色:5针、粉色:7针)

    当温度为-40°C 时、执行低压上电和断电测试。

    >当长时间(大约20秒或更长时间)断电后再加电时、测量的波形如图1所示。 不会报告碰撞。

    >当断电时间短(此时电源电压降至0)然后上电时、测量的波形如图2所示。 当报告碰撞故障时、您可以看到 IC3903的输入有一个尖峰并且电压大约为1.6V - 1.8V、IC3903的输出为高电平、如图2所示;

    2. 当温度调整为25°C 时,测试波形如图3所示。

    引脚11连接 到32.76kHz 晶体振荡器。 波形如下:黄色是芯片电源、绿色是计数器4引脚、蓝色是计数器5引脚、粉色是计数器11引脚。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    Sherry 有更新问题描述。 请查看此问题。 在-40C 时、SN74HC4060-Q1引脚5输出端有一个电压脉冲。 客户已检查、当温度为25°C 和-10°C 时、引脚5输出端没有电压脉冲。

    这个问题似乎与器件温度有关、引脚5将在-40°C 时输出一个脉冲。 我们已检查器件返回记录、未报告任何问题。

    您能否对输出结构进行一些分析、以及可能导致这种情况的原因? 该项目接近 SOP、请就此提供帮助。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我认为这是正在发生的情况。 器件的上电速度非常慢。 因此、当 Vcc 约为1V 时、开关阈值为500mV。 这意味着时钟输入上的这些小振荡可能会导致计数器递增。 时钟输入未被禁用、因为您的清零引脚在此期间处于低电平。 然后、当清零引脚跳高时、输出将变为低电平。 这不是器件、但我相信您的晶体振荡器在低温下会变得更加嘈杂。 当运行正常且再次不正确时、您能否提供计数器11引脚的示波器截图、但放大到事件点、以便我们可以看到噪声? 我的假设是、当您等待很长时间时、晶体振荡器时间会关闭。 (我对晶体振荡器没有太多的了解)。

    下面是我看到的内容:

    解决方案是确保 CLR 引脚保持高电平且不会像在这些示波器屏幕截图中可见的那样变为低电平、或确保 CLK 输入引脚在启动时处于低电平或接地状态。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我们器件的工作电压范围为2-6V。 当故障发生时、电压为1V、我们的器件无法正常工作、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是否有更新?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    客户的原理图如下所示。 一旦上电、清零引脚将被上拉、但电源 UAUX 有一个上升时间、如第二幅图所示。

    该故障发生在1V 左右、该电压超出正常电压范围、但故障与温度有关。 ℃当温度为25 ̊ C 或更高时不会发生故障。 您是否对在负温度下发生故障的原因有任何了解?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    当故障发生时、清零引脚不会提升到与蓝色信号相同的电压。

    我不能说、当它在数据表规格之外运行时、为什么它会在特定温度下超过另一温度时发生。

    它们应该尝试在电源引脚电斜升后延迟此器件的上电。 这样、当它们打开此器件时、它们可以将清零引脚保持在高电平。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我将向您发送电子邮件。

    谢谢、此致、

    雪利