This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC237:开关输出问题(闪烁)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC237, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786235/cd74hc237-problem-with-switching-output-blinking

器件型号:CD74HC237
主题中讨论的其他器件: ULN2003A

你(们)好

我使用4个 CD74HC237为6个步进电机发送信号。 我有两个问题。 第一:根据数据表、我应该能够在3.3V 电压下使用它吗?

第二个问题:

正如您在所附的图像中看到的、(有4个多路信号分离器)、AN 输入是相同的、因为我需要一次打开4个通道。  

OE1和 OE0连接到 GND 和 VCC。  我使选择器保持激活状态、然后 LE 闪烁。 问题是输出不闪烁。 我已经使用示波器进行了检查、并且 MCU 上的一切正常。 多路信号分离器的输入工作正常、问题是输出...

以下是步进电机的表格:

int step [8 ][4 ]={
 {1、0、0}、
{1、1、0、0}、
{0、1、0、0}、
{0、1、1、0}、
{0、0、1、0}、
{0、0、1、1}、
{0、0、0、1}、
{1、0、0、1}
}; 

我是否错过了任何内容?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    (1)是、此器件的建议工作电压范围为2V (最小值)至6V (最大值)。 3.3V 介于这两个值之间、因此它是有效的工作电压。

    (2)您是否正在尝试使用此器件直接驱动电机、或者只是向电机驱动器发送信号? 该器件没有太多的驱动电流(VOH/VOL 的额定电流为~4mA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    一段时间后、我没有听到您的反馈。 我将继续把这个问题标记为“已解决”--如果你需要其他帮助,请回复这个主题,我们可以与你一起寻找解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!!

    很抱歉耽误你的回答。 出于我的原因、我从未收到包含您的答案的电子邮件

    1) 1)很好

    2) 2)否 IM 使用多路信号分离器将控制信号发送到6个 uln2003A。

    我忘记了。 我解决了这个问题。 我使用 LE 引脚作为输入信号(控制信号)、而不是输出驱动工具。 由于真值表以 LE 开头、而不是以输出驱动工具开头、因此数据表会使人感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有最后一个问题。 我无法在数据表中找到相关信息。 每个引脚的输入电流是多少???

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    在电气特性表中、每个引脚的输入电流被列为"输入泄漏电流"或"I_I"。 对于该器件、25°C 时的最大值为0.1uA、整个温度范围内的最大值为1uA。

    对于大多数 CMOS 器件、您可以预期典型值处于低 nA 范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想知道、该组件仅为每个引脚提供4mA 电流、对吧? 我能否通过上拉电阻灌入足够的电流来打开10mA 的 LED???

    它可以在0运行吗??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    您可能需要查看基尔霍夫的电流定律(KCL)。

    如果有10mA 的电流流入节点(即 LED)、则该10mA 必须从某个位置流出。 在这种情况下、它将灌入仅支持4mA 电流的引脚。

    您确定它仅支持4mA 电流吗? 数据表中的额定最大值是多少? 4mA 的电流究竟意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以提供4mA 电流、但我没有看到灌电流值。 我认为是25mA

    我通过使用不同类型的 LED 来解决这个问题

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如果此问题已解决、请单击绿色的"此问题已解决"按钮、以便具有类似问题的其他人可以更快地找到正确答案。

    感谢您将此问题标记为"已解决"。 随时需要帮助的时候回来:)