This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:使用电源底配置时的异常行为

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/784352/sn74lvc1g74-abnormal-behavior-when-using-power-bottom-configuration

器件型号:SN74LVC1G74

您好!  

我的客户将此部件用于功率最低触发器、配置如下、但即使时钟处于下降沿、输出仍会变化。  

这与数据表中的真值表相匹配。  

异常波形如下所示:  

黄色:IC 引脚1 (CLK);蓝色:IC 引脚2 (D);紫色:IC 引脚5 (Q)

如果需要对配置进行修改、请帮助您进行评论、您可以从您的角度评论如何处理此问题并修复此部件的行为。  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在信号的边缘更靠近一点。 该器件只需几纳秒的响应时间、因此查看1s/div 刻度实际上不会向您显示任何内容。

    我可以立即看到、SN74LVC1G74上的 CLK 输入会受到极慢信号的影响、这些信号需要进行加速才能正常运行。  从数据表中可以看出、以下是使用施密特触发缓冲器清理按钮去抖电路缓慢边沿的正确设置示例:

    如果这解决了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮、或者如果您需要进一步的帮助、请回复、我将继续为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回复、我将要求 RD 使用缓冲区进行测试、以查看此问题是否有改进。  

    放大到下降沿后、下降沿会出现一些噪声:(不带 C174的条件)  

    但是、将 C174放回后:  

    您能否帮助评论为什么即使 CLK 引脚上没有噪声、输出仍会变化?  

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看到 CLK 信号在20us 时间刻度上看起来是直流值?  这就是您遇到问题的原因。

    数据表明确列出了 CLK 运行所需的转换速率、即10ns/V  您的转换速率太慢、这会导致 CMOS 器件出现问题。 这是 CMOS 技术的一个基本方面、也是我们在数据表中的应用原理图包含一个施密特触发缓冲器来清理这些慢速边沿的原因。

    下面是一个常见问题解答、它涉及一些详细信息:

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys

    我们在按钮和输入中的 D 触发器之间添加了一个缓冲器。

    但问题仍未解决。

    输入上升时间现在约为10ns/V。

    如下面的快照中所示、我们注意到输入信号(u18 PIN2)与时钟上升(正)边沿经皮发生了电阻、没有任何延迟;

    类似地、它发生在下降沿。

    为什么会发生这种情况? 如何避免?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、当锁定触发时、输出尝试切换为低电平、但它上的负载太重。 有两点需要注意:

    (1)之前使用慢速输入时、器件可能已损坏、从而导致输出驱动强度降低。 我会尝试使用更新后的电路换用新器件。

    (2)您可能必须缓冲输出以降低负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Emrys
    此问题无法解决。
    请为"器件电源按钮电路"中的 RES 和 Cap 的值提供一些建议。
    我尝试了3块板、
    其中一个成功了,而另外两个仍然未能解决这个问题。
    我注意到 IC 周围的电容器是差分的(经过重新设计)、但我无法确定电容器的确切值。
    因此、您是否对电容器的规格值有建议、这些建议已在数据表中说明、但没有任何规格值。
    然后我会再试一次。


    非常感谢
    最棒的地方!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信问题在两个地方

    (1)输入需要被缓冲
    (2)输出需要缓冲

    我认为您的 RC 值没有任何问题、至少不基于您发送的第一个示波器截图。 RC 电路会有效地对开关进行去抖、但对于 CMOS 器件的输入而言、边沿太慢-这意味着您需要使用_CAN_支持慢速输入的内容来缓冲输入。 (我建议使用施密特触发缓冲器)

    输出似乎正在驱动相对较重的容性负载(您可以在页面的第3个和第5个示波器截图中看到慢速 RC 曲线。 过大的负载将阻止器件的开关--通过缓冲输出,您将允许触发器进行开关,而缓冲器将驱动电容负载。