This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:大约500uA-2mA 的高电流耗散、Vcc 6.5v

Guru**** 2927800 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782147/cd4013b-high-current-dissipation-around-500ua-2ma-vcc-6-5v

器件型号:CD4013B

降级器、

终端客户的应用专为燃气表而设计。 发生了问题、CD4013B 的高电流耗散。

我们发现、如果切断终端电路、CD4013B 的电流仍会消耗大约500uA-2mA。

通常情况下、Q15为开路、负载电路短路时、R5858的电压工作电压将超过0.6V、这将驱动 Q15工作、引脚6将 A 设置为欠高电平电压、然后 QA 引脚将输出高电平电压、它将驱动 Q13、Q14在打开状态下的工作。 它将切断负载电路。

问题:什么情况下会从 CD4013B 产生高电流耗散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您能否提供示波器截图、以在检测到过大电流时显示这些引脚:

    1、3、6

    我最初的猜测是、某些输入上较大 RC 值的缓慢输入会导致过多电流、如下所述:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys Maier:

    在测试之前、我们删除了 Q14。

    然后测试引脚1、3、6的电流、发现1、3、6的电流为0。

    但 Vcc 引脚的电流始终约为500uA。

    引脚1

    引脚3

    引脚6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉不是很具体。 我需要在电流过大时查看电压波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我们再次进行测试以添加电压波形图。

    打开此电路、电流总耗散变为750uA、然后变为650uA、最后保持700uA 的耗散。 VCC 为6.5v。

     

    VCC 6.5v、PIN10V、PIN3 6.42V、PIN6 0V

     

    引脚1电流为0.14uA、电压为0v。

    引脚3电流为0.6uA、电压仍为6.42v

    PIN6电流0uA、0v 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    很抱歉、遇到了问题、但我看不到您发布的任何图片。 有时、如果您尝试复制/粘贴图像、E2E 可能会很麻烦。 通常、最好的方法是使用发布工具栏中的"插入/编辑媒体"按钮。 您还可以压缩图像并将其作为单个文件附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys Maier:

    再次重新发送图片、如下所示、帮助再次检查图片、等待反馈。

    打开此电路、电流总耗散变为750uA、然后变为650uA、最后保持700uA 的耗散。 VCC 为6.5v。

    VCC 6.5v、PIN10V、PIN3 6.42V、PIN6 0V

    引脚1电流为0.14uA、电压为0v。

    引脚3电流为0.6uA、电压仍为6.42v

    PIN6电流0uA、0v 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看不到我询问的电压波形。