降级器、
终端客户的应用专为燃气表而设计。 发生了问题、CD4013B 的高电流耗散。
我们发现、如果切断终端电路、CD4013B 的电流仍会消耗大约500uA-2mA。
通常情况下、Q15为开路、负载电路短路时、R5858的电压工作电压将超过0.6V、这将驱动 Q15工作、引脚6将 A 设置为欠高电平电压、然后 QA 引脚将输出高电平电压、它将驱动 Q13、Q14在打开状态下的工作。 它将切断负载电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
终端客户的应用专为燃气表而设计。 发生了问题、CD4013B 的高电流耗散。
我们发现、如果切断终端电路、CD4013B 的电流仍会消耗大约500uA-2mA。
通常情况下、Q15为开路、负载电路短路时、R5858的电压工作电压将超过0.6V、这将驱动 Q15工作、引脚6将 A 设置为欠高电平电压、然后 QA 引脚将输出高电平电压、它将驱动 Q13、Q14在打开状态下的工作。 它将切断负载电路。
您好、Leo、
您能否提供示波器截图、以在检测到过大电流时显示这些引脚:
1、3、6
我最初的猜测是、某些输入上较大 RC 值的缓慢输入会导致过多电流、如下所述: