This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS72-Q1:请求使用 TINA-TI 模型

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS72-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/852944/sn74hcs72-q1-request-for-tina-ti-model

器件型号:SN74HCS72-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我希望 SN74HCS72-Q1的 TINA-TI 模型能够模拟/PRE 引脚行为。 可以这么做吗?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我可以为您创建此模型。 请允许我用一周时间来完成此操作。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我创建了以下模型。 我已经对其进行了一些测试、但如果您看到某些用例无法正常工作、请告知我。

    e2e.ti.com/.../SN74HCS72.CIR

    e2e.ti.com/.../SN74HCS72.TSC

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    供参考: 我在 https://www.ti.com/lit/zip/sclm299上观察此 SPICE 模型的以下奇怪行为...

    如果我使用单独的电源将 CLR 和 PRE 引脚连接到高电平、则该模型工作正常。

    但是、如果我将 PRE 和 CLK 引脚连接到同一电源或将它们连接到 VCC、则仿真无效。 即、我在 Q 或 Q_N 上看不到任何活动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、我们的 D-Flip PSpice 模型非常不真实。 我恐怕解决这个问题的能力不大。

    谢谢!

    乍得克罗斯比