This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LV123A 与 SN74LV221A CEXT 至 GND 连接

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LV221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/861224/sn74lv123a-sn74lv123a-vs-sn74lv221a-cext-to-gnd-connection

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件: SN74LV221A

您好!

我对单稳态 SN74LV123A 的引脚 CEXT 的 GND 连接有疑问。

 在您的 SN74LV123A 数据表中、CEXT 显然不应连接到 GND、或未显式保护。 (请参阅数据表的第14页和第15页)

在 SN74LV221A 中、CEXT 引脚连接到 GND。

如果我看到来自 Nexperia 的74LV123数据表、出于噪声目的、CEXT 引脚通过引脚8连接到 GND。

74xx123的其他系列也是如此...

请您澄清一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计 》显示:

    5.6我能否将 Cext 引脚接地?

    最好遵循数据表中的建议。 如果单稳态多谐振荡器建议不要将 Cext 接地、则不要将其接地。

    在某些单稳态多谐振荡器中、Cext 引脚在内部接地、但在某些情况下不接地。 如果数据表不清楚且需要相关信息、请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。 Ω 电阻读数小于1k Ω、则将两者接地是安全的。