Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LV221A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV123A 主题中讨论的其他器件: SN74LV221A
您好!
我对单稳态 SN74LV123A 的引脚 CEXT 的 GND 连接有疑问。
在您的 SN74LV123A 数据表中、CEXT 显然不应连接到 GND、或未显式保护。 (请参阅数据表的第14页和第15页)
在 SN74LV221A 中、CEXT 引脚连接到 GND。
如果我看到来自 Nexperia 的74LV123数据表、出于噪声目的、CEXT 引脚通过引脚8连接到 GND。
74xx123的其他系列也是如此...
请您澄清一下吗?
谢谢你。