This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:如何获得90度相位超前信号?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/858029/sn74lv4046a-how-to-get-a-90-degree-phase-lead-signal

器件型号:SN74LV4046A

您好!

我们希望获得以下解决方案:通过过零比较器获得85k 正弦信号、需要获得  90度相位超前触发信号、 是否可以实现 SN74LV4046A? 或者您还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    该器件通常与方波信号搭配使用、输入电压不应低于 GND。 我会查看我们的比较器产品系列、它可能有一些器件可以帮助实现这一点。 我会将您的线程重新分配给该组、以便更好地为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy

    我不知道我是否完全理解您要实现的目标。  您是否正在寻找一种方法来始终生成一个从正弦波上的预定阈值延迟90度的脉冲、或者您是否正在寻找一种方法来创建一个在85k 正弦波达到中点时表示的脉冲?

    您的图片显示了从正弦波的谷底延迟90度的脉冲、正弦波的中点。  如果您需要实现这一点、比较器将是一个不错的器件选择。  您可以通过对正弦波进行低通滤波来为比较器创建基准电压。  既然您有一个等效于正弦波中点的基准、那么您的比较器将在正弦波每次通过中点时创建一个脉冲。  这将从谷底延迟90度。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy

    此线程上有一段时间没有任何响应、因此我将关闭该帖子。  如果您需要任何其他支持、请回复或随意打开新主题。

    谢谢

    卡盘