This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:用于清除数字信号的施密特触发器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, LM324, LM397, TLV7031, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/856131/sn74hc14-schmitt-trigger-to-cleanup-digital-signal

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件: LM324LM397TLV7031TLV7011

您好!

我从下面的示波器粘贴了一个数字信号的图像。  黄色是一个数字信号、已通过长传输线路传输、需要清除。  蓝色表示我尝试通过 SN74HC14施密特触发器运行黄色信号以清除信号。  您可以看到、施密特触发器不适用于这种类型的信号、因为它基于固定的阈值电压。  信号的某些"峰值"低于其他信号的"谷值"、因为信号本身会振荡、因此清除信号的固定电压阈值方法将不起作用。

我的下一个附加计划是使用差分运算放大器来测量信号的斜率。 然后、我将使用 LM324比较器来确定线路的斜率是高还是低。 如果来自差分运算放大器的信号为正(高于零)、LM324将输出高电平。  如果来自差分运算放大器的信号为负、LM324将输出低电平。 从某种意义上讲、它将充当可变施密特触发器、不管信号本身是否为"波浪"。

在我订购更多器件之前、这种逻辑是否合理?  是否有 TI 半导体可以根据斜率测量信号斜率并输出高电平或低电平?   基本上只是在我继续计划之前检查是否有更简单的方法、如果有更简单的方法、不要重新设计车轮。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微分器将能够检测斜率。

    但是、可以使用单个比较器来检测信号是高于还是低于短期平均值。 要为比较器创建基准电压、请通过低通滤波器运行信号(简单的 RC 就足够了)。

    我建议将 LM324替换为 实际的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有我应该使用的推荐比较器? IE LM397 (单路通用电压比较器)?

    对于低通电路、我要将电阻器-电容器串联起来、我假设数字信号在 Vref 值范围内降低?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较器的输入阻抗约为无穷大、因此不会产生电流。 对于低通滤波器、电容器应将高频分流至接地:

    看起来您有3.3V 电源、因此您需要一个具有轨到轨输入的低电压比较器。 µs 延迟应低于5 μ s。 为了节省组件、我们选择内置迟滞和推挽输出。 搜索功能 指向 TLV7011或 TLV7031。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将订购器件并试用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想分享这个项目的一些反馈。  我曾试验过您上面提供的电路、它运行得很好。 传输信号在2000米电缆下为115、200bps。 在接收端、我使用 TLV7011作为比较器、电阻器47欧姆、电容器0.047 μ F。  3.3伏电源电压。 不能要求更好的结果了。 谢谢!