主题中讨论的其他器件: LM324、 LM397、 TLV7031、 TLV7011
您好!
我从下面的示波器粘贴了一个数字信号的图像。 黄色是一个数字信号、已通过长传输线路传输、需要清除。 蓝色表示我尝试通过 SN74HC14施密特触发器运行黄色信号以清除信号。 您可以看到、施密特触发器不适用于这种类型的信号、因为它基于固定的阈值电压。 信号的某些"峰值"低于其他信号的"谷值"、因为信号本身会振荡、因此清除信号的固定电压阈值方法将不起作用。
我的下一个附加计划是使用差分运算放大器来测量信号的斜率。 然后、我将使用 LM324比较器来确定线路的斜率是高还是低。 如果来自差分运算放大器的信号为正(高于零)、LM324将输出高电平。 如果来自差分运算放大器的信号为负、LM324将输出低电平。 从某种意义上讲、它将充当可变施密特触发器、不管信号本身是否为"波浪"。
在我订购更多器件之前、这种逻辑是否合理? 是否有 TI 半导体可以根据斜率测量信号斜率并输出高电平或低电平? 基本上只是在我继续计划之前检查是否有更简单的方法、如果有更简单的方法、不要重新设计车轮。 非常感谢您的帮助。