主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245、 SN74AXC4T774、
我能否将此转换器用于以太网 PHY 和 FPGA、以用于 PHY 边带信号、例如 ETH_COL、ETH_CRS、RX_ER、TX_ER、RX_CTL_DV、TX_CTL 和 nRESET。
请建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我能否将此转换器用于以太网 PHY 和 FPGA、以用于 PHY 边带信号、例如 ETH_COL、ETH_CRS、RX_ER、TX_ER、RX_CTL_DV、TX_CTL 和 nRESET。
请建议。
您好!
我不确定您的应用。 您使用的频率和电压是多少? 您的信号是单向的还是双向的?
此主题是否能为您提供帮助?
谢谢!
卡兰
您好!
此外、我还建议使用 SN74AXC8T245或 SN74AXC4T774等器件、因为该器件允许这些电压的频率高达100MHz。
我们提供各种翻译、您可以根据自己的要求进行选择。
http://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/overview.html
谢谢!
卡兰
您好!
TXS 没有输出驱动强度、在低于 AXC 器件的频率下工作。 这就是我提出这项建议的原因。 只要您不尝试执行高频操作并驱动需要大灌电流或拉电流的器件、就可以使用 TXS 器件。 另外、请确保减少传输线路的任何影响、因为它们可能会在器件上导致错误的方向更改触发。 TXS 器件的使用可能有点棘手、因此我们始终建议在我们有另一个可以更好地执行该功能的部件时不要使用它们。
谢谢!
卡兰