This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:这是否可用于以太网 PHY 边带信号

Guru**** 2616335 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC4T774, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/859192/txs0108e-does-this-can-use-for-ethernet-phy-side-band-signals

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74AXC4T774

我能否将此转换器用于以太网 PHY 和 FPGA、以用于 PHY 边带信号、例如 ETH_COL、ETH_CRS、RX_ER、TX_ER、RX_CTL_DV、TX_CTL 和 nRESET。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您的应用。 您使用的频率和电压是多少? 您的信号是单向的还是双向的?

    此主题是否能为您提供帮助?

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/858783/3177331?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TXS%20ethernet%20phy#3177331

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的回答。

    用于转换器的 PHY I 的边带信号是单向的、并且仅是控制信号。

    没有时钟信号

    电压为1.8V FPGA 至3.3VPhy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我还建议使用 SN74AXC8T245或 SN74AXC4T774等器件、因为该器件允许这些电压的频率高达100MHz。

    我们提供各种翻译、您可以根据自己的要求进行选择。  

    http://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/overview.html

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    如果将 TXS0108E 用作 Im 仅用于复位和故障指示类型等边带信号、是否存在任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS 没有输出驱动强度、在低于 AXC 器件的频率下工作。 这就是我提出这项建议的原因。 只要您不尝试执行高频操作并驱动需要大灌电流或拉电流的器件、就可以使用 TXS 器件。 另外、请确保减少传输线路的任何影响、因为它们可能会在器件上导致错误的方向更改触发。 TXS 器件的使用可能有点棘手、因此我们始终建议在我们有另一个可以更好地执行该功能的部件时不要使用它们。

    谢谢!

    卡兰