请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/857834/lsf0108-vref_b-can-t-reach-3-3v
器件型号:LSF0108您好、先生、
下面是我客户的设计和测量
引脚19 = 2.012V
引脚2 = 1.193V
我们能否调整 R196电阻器值以使引脚19变为3.3V?
谢谢