This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:扇出缓冲器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/853289/sn74lvc16t245-fanout-buffer

器件型号:SN74LVC16T245

您好!

我的目标是将一个 LVCMOS 拆分为4个 LVCMOS (或更多)。 数据速率为100Mbps。

首选一个四路器件(4个输入 x 16个输出)。

是否有任何推荐器件?

通过 短接4个输入来获得4个分离的输出(至不同的负载)、是否正确使用诸如 SN74LVC16T245的常规(电平位移)缓冲器?

我假设将输入电阻除以4可以限制 VIH/VIL、将输入电容乘以4可以限制数据速率?

如果这是一种良好的方法、您能分辨最大数据速率是多少? 我是否可以短接超过4个输入、比如说所有输入、以获得16个分离的输出?

谢谢!

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您实际上需要电平转换吗? 什么电压?

    您有一个输入还是四个输入? 原始信号的驱动强度是多少?

    一般而言、CMOS 输入阻抗太高、您可以忽略它、输入电容太低(大约3.5pF)、您可以毫无问题地驱动许多输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    除了克莱明所问的问题之外、我还有另外一个问题。 您计划使用哪种电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您上一篇帖子已经有一段时间了。 我假设问题已经解决、如果没有、请随意回复此主题、我将乐意继续提供支持。