Other Parts Discussed in Thread: TL431
Thread 中讨论的其他器件:TL431
如果器件是漏极开路驱动器、是否可以使用具有 VCC 分压器的缓冲器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TL431
如果器件是漏极开路驱动器、是否可以使用具有 VCC 分压器的缓冲器?
您好!
电阻分压器是使用无源组件进行廉价降压转换的好方法、但它不是很适合为器件供电。 您所使用的缓冲器是 CMOS 器件、它消耗 Vcc 引脚的功率来驱动输出。 这是 CMOS 门内部的简化图。
如您所见、当输出需要驱动为高电平时、顶部 FET 打开、将 VCC 引脚连接到您的负载。 此时、电流将从 Vcc 引脚汲取到器件中。 如果电流从固定电阻分压器流入器件、则节点上的简单 KCL 或 KVL 将告诉您电压不会保持固定状态、但会开始变化。 这将导致器件上的电源电压变化、从而导致输出电压变化。 这不是所需的工作条件、因此电阻分压器不能为器件供电。 如果流入器件的电流是固定的、则可能是电阻分压器。
谢谢!
卡兰
您好、Karan、
对于 SN74LVC1G07、它是一个开漏缓冲器、因此我相信 CMOS 配置上没有 P-FET。。。 我们会吗?
对于 SN74LVC1G17是一 款有源驱动器、我同意上述观点。