This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:我们能否使用12V 的分压器为缓冲器供电、并且仍然正常运行?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/855700/sn74lvc1g07-can-we-power-the-buffer-with-voltage-divider-from-12v-and-still-operate-properly

器件型号:SN74LVC1G07
Thread 中讨论的其他器件:TL431

如果器件是漏极开路驱动器、是否可以使用具有 VCC 分压器的缓冲器?

您有更全面的晶体管级图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻分压器是使用无源组件进行廉价降压转换的好方法、但它不是很适合为器件供电。 您所使用的缓冲器是 CMOS 器件、它消耗 Vcc 引脚的功率来驱动输出。 这是 CMOS 门内部的简化图。

    如您所见、当输出需要驱动为高电平时、顶部 FET 打开、将 VCC 引脚连接到您的负载。 此时、电流将从 Vcc 引脚汲取到器件中。 如果电流从固定电阻分压器流入器件、则节点上的简单 KCL 或 KVL 将告诉您电压不会保持固定状态、但会开始变化。 这将导致器件上的电源电压变化、从而导致输出电压变化。 这不是所需的工作条件、因此电阻分压器不能为器件供电。 如果流入器件的电流是固定的、则可能是电阻分压器。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    对于 SN74LVC1G07、它是一个开漏缓冲器、因此我相信 CMOS 配置上没有 P-FET。。。 我们会吗?

    对于 SN74LVC1G17是一 款有源驱动器、我同意上述观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有逻辑器件都有很多内部缓冲器。 只有输出为开漏。

    如果您在1.8V…内没有电源电压 5V 范围内、您需要一个电压稳压器。 (即使是便宜的 TL431也需要比该分压器更少的电流。)

    输出(引脚4)绝不能看到12V 电压。(我提到这一点是因为信号具有可疑的名称。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我的想法。 这就是为什么我想看看我是否能得到晶体管设置的副本。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我看到了开漏器件型号。 在这种情况下、您可以使用电阻分压器。 我会使用大于1k 的值来降低使用分压器消耗的功率。   

    我也同意 Clemen 的说法、对输出施加12V 电压肯定会损坏器件、因此请确保不会损坏。

    谢谢!

    卡兰