This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:上电性能

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850410/sn74lvc1g125-power-up-performance

器件型号:SN74LVC1G125

您好!

在应用中、电源与能量收集应用中的太阳能电池类似。 电源电压可以在0V~1.60V 范围内以各种可能的方式自由漂移 、该范围低于 SN74LVC1G125的工作范围。 漂移可以非常慢(1V/min)或快速(30V/us)、但都在0V~1.60V 范围内。 如果 OE 引脚通过10k Ω 电阻器连接到 Vcc、当 Vcc 漂移为0V~1.60V 时、输出端子是否可以一直处于高阻抗状态?  

第二个问题。 尽管之前的非单调电源轨漂移、但当 Vcc 最终上升至3V 时、器件是否能够正常工作? 我不确定器件是否有任何内部 POR 电路、该电路可能会被非单调电源轨电压破坏。  

当 Vcc 在100ns 内从0V 斜升至3V 时、器件能够正常工作的速度有多快?  

谢谢你。

此致、

振宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhenyu、

    由于您提到的电源电压范围超出了建议的数据表条件、因此无法保证器件的高阻抗输出。 我认为该器件应保持高阻抗模式、但您一定要对此进行测试、因为我们的器件不能保证在该区域运行。

    2.该器件没有任何 POR 电路。 一旦您处于器件的工作 Vcc 范围内、器件就会开始工作。 尽管数据表显示 Vcc 最小值为1.65V 以进行工作。 该器件很可能会在1V Vcc 左右开始工作。 现在、如果器件在该电压下正常运行、则很难说。 没有等待电源稳定的内部延迟。 我将确保使用 OE 引脚或以其他方式禁用您的器件、直到电源稳定或确保传输任何信号、直到电源稳定。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    数据表第10页第9.1节的第二段。 也就是说、只要 OE 引脚连接到 Vcc、在上电过程中输出就会保持高阻抗状态。 对我来说、这意味着当 Vcc 低于1.65V 时、输出保持高阻抗状态、对吧? 我前面的问题是想了解这种机制的稳健性。  

    另一个问题。 当 Vcc 为1.0Vdc 时、OE 引脚连接到 Vcc、输入引脚在0.5V 时悬空、器件的输入级是否处于击穿状态并危及器件寿命?

    谢谢你。  

    此致、

    振宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhenyu、

    是的、它就是这样说的。 但是、它没有像您在问题中问的那样提到上电率。 加电期间、使能引脚连接高电平时、器件应保持禁用状态。 但数据表无法保证这种情况。

    遗憾的是、这将是另一个限制。 是的、.5V 浮动输入将导致击穿电流。 但是、只要这种情况不会持续很长时间、零件寿命就不会受到影响。  

    谢谢!

    卡兰