Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102、
您好!
我想使用电压转换器在 MDIO/MDC 信号上进行双向转换。 重要的是、我需要能够将其用于以下翻译、请推荐一个器件。
- 1.8 -> 3.3
- 2.5 -> 3.3
- 3.3 -> 3.3
谢谢、
Vibhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
小于25MHz。
我计划使用 LSF0102、这是否适用于3.3V VrefA 至3.3V VrefB? 在 表4中、数据表显示 VrefB 必须处于 leat VrefA + 0.8V。 应用运行条件。
我已经观看了有关 LSF 转换器的视频系列、我相信我将不得不使用单电源转换系统。 我计划在 VrefB 上使用3.3V 来实现此目的、而 A 侧上的信号可以是1.8、2.5或3.3。
这里我的问题是、我是否需要 B 侧的上拉电阻器? 我将把它们用于 MDIO 和 MDC 引脚(MDIO 引脚在 A 侧具有上拉电阻、MDC 不会)。
谢谢、
Vibhu
是的、我确实具有可用于 Vref_A 和 Vref_B 的5V、3.3V、2.5V 和1.8V 电压
一侧的信号电压可以是1.8V、2.5V 或3.3V。它将是给定时刻的三个电压之一。
B 侧的信号电压只能是3.3V
大家好、Clemens、
以上答案让我更加清楚。 您能否回答以下问题:
"在双向信号线上、您需要在两侧都使用上拉电阻器。
在单向时钟线路上、您只需要在从器件侧使用一个上拉电阻器。"
上拉电阻值需要低于15mA、甚至可能需要根据外部驱动器可以灌入的电流来降低、这是正确的吗?
谢谢、
Vibhu
VREF_A 不应高于任何 I/O、因此1.8V 是正确的。 VREF_B 可以达到任何更高的值;3.3V 或5V 电压都是正确的、并且没有影响。
在两侧使用相同的信号电压不会有问题。
上拉电阻器与寄生电容一起构成一个低通滤波器。 电阻器需要足够小、以便25MHz 信号能够通过。 在实践中、很难直接测量电容;最好使用示波器查看波形并根据需要调整电阻器。
请参见应用报告《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(文献编号:SLVA675)。
感谢您的确认!
在我的情况下、主器件在同一总线上与多个从器件(通过 MDIO/MDC)通信。 我计划使用这些电平转换器来匹配每个从器件(1.8、2.5或3.3)的电压。
在主器件侧(B 侧、固定为3.3V)、将有多个并联的上拉电阻器、每个双向 MDIO 信号对应一个上拉电阻器。
这是常见的用例吗? 您是否会建议在 LSF 上使用其他器件、还是仍然建议调整电阻器或仅使用一个等效电阻器?
谢谢、
Vibhu
大家好、Vibhu、
这实际上是一个常见的用例。 正如您提到的 LSF 转换器系列:
https://training.ti.com/single-supply-translation-lsf-family?context=1134826-1139264-1134796
在本视频中、您可以看到 LSF 器件使用单电源运行、因为另一个电源在运行期间会发生变化、就像您的情况一样。
谢谢!
卡兰