This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:用于 MDIO/MDC 应用的电压转换器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849642/lsf0102-voltage-translator-for-mdio-mdc-application

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102、

您好!

我想使用电压转换器在 MDIO/MDC 信号上进行双向转换。 重要的是、我需要能够将其用于以下翻译、请推荐一个器件。

  1. 1.8 -> 3.3
  2. 2.5 -> 3.3
  3. 3.3 -> 3.3

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多高的频率? LSF0102和 TXS0102都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小于25MHz。

    我计划使用 LSF0102、这是否适用于3.3V VrefA 至3.3V VrefB? 在 表4中、数据表显示 VrefB 必须处于 leat VrefA + 0.8V。 应用运行条件。

    我已经观看了有关 LSF 转换器的视频系列、我相信我将不得不使用单电源转换系统。 我计划在 VrefB 上使用3.3V 来实现此目的、而 A 侧上的信号可以是1.8、2.5或3.3。

    这里我的问题是、我是否需要 B 侧的上拉电阻器? 我将把它们用于 MDIO 和 MDC 引脚(MDIO 引脚在 A 侧具有上拉电阻、MDC 不会)。

    谢谢、

    Vibhu

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_B 必须大于 Vref_A、但并不要求信号电压与基准电压相同。 您的系统中是否有两个恒定的不同电压?

    在双向信号线上、两侧都需要上拉电阻器。
    在单向时钟线路上、您只需要在从器件侧使用一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实具有可用于 Vref_A 和 Vref_B 的5V、3.3V、2.5V 和1.8V 电压

    一侧的信号电压可以是1.8V、2.5V 或3.3V。它将是给定时刻的三个电压之一。

    B 侧的信号电压只能是3.3V

    大家好、Clemens、

    以上答案让我更加清楚。 您能否回答以下问题:

    1. 使用 Vref_A = 1.8V 和 Vref_B = 3.3V 是否可接受以支持上述信号电压? 还是应该将 Vref_B 提升至5V?
    2. 确认在两侧具有相同的3.3V 信号电压的情况下、上述步骤将起作用
    3. 与以下内容相关:

    "在双向信号线上、您需要在两侧都使用上拉电阻器。

    在单向时钟线路上、您只需要在从器件侧使用一个上拉电阻器。"

    上拉电阻值需要低于15mA、甚至可能需要根据外部驱动器可以灌入的电流来降低、这是正确的吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF_A 不应高于任何 I/O、因此1.8V 是正确的。 VREF_B 可以达到任何更高的值;3.3V 或5V 电压都是正确的、并且没有影响。

    在两侧使用相同的信号电压不会有问题。

    上拉电阻器与寄生电容一起构成一个低通滤波器。 电阻器需要足够小、以便25MHz 信号能够通过。 在实践中、很难直接测量电容;最好使用示波器查看波形并根据需要调整电阻器。

    请参见应用报告《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(文献编号:SLVA675)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!

    在我的情况下、主器件在同一总线上与多个从器件(通过 MDIO/MDC)通信。 我计划使用这些电平转换器来匹配每个从器件(1.8、2.5或3.3)的电压。

    在主器件侧(B 侧、固定为3.3V)、将有多个并联的上拉电阻器、每个双向 MDIO 信号对应一个上拉电阻器。

    这是常见的用例吗? 您是否会建议在 LSF 上使用其他器件、还是仍然建议调整电阻器或仅使用一个等效电阻器?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    这实际上是一个常见的用例。 正如您提到的 LSF 转换器系列:

    https://training.ti.com/single-supply-translation-lsf-family?context=1134826-1139264-1134796

    在本视频中、您可以看到 LSF 器件使用单电源运行、因为另一个电源在运行期间会发生变化、就像您的情况一样。

    谢谢!

    卡兰