Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC2T245 有关 SN74AVC2T245的原理图
| 引脚 | 值 |
| VCCA | 3.3V (电源1) |
| VCCB | 3.3V (电源2) |
| /OE | GND (下拉电阻器) |
| DIR1 | GND (下拉电阻器) |
| DIR2 | VCCA (上拉电阻器) |
| B1 | 输出 MCU 1 |
| B2. | 输入 MCU 1 |
| A1 | 输入 MCU 2 |
| 答2. | 输出 MCU 2 |
当电源2关闭(VCCB = 0)时、引脚 A1上会发生什么情况?
如果 MCU 1端口(B1)进入高阻抗模式、引脚 A1上会发生什么情况?
谢谢、
维托里奥