This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:如果引脚 VCCB 未上电、输出 A 会怎样?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850188/sn74avc2t245-what-happens-to-output-a-if-there-is-no-power-on-pin-vccb

器件型号:SN74AVC2T245

 有关 SN74AVC2T245的原理图

引脚
VCCA 3.3V (电源1)
VCCB 3.3V (电源2)
/OE GND (下拉电阻器)
DIR1 GND (下拉电阻器)
DIR2 VCCA (上拉电阻器)
B1 输出 MCU 1
B2. 输入 MCU 1
A1 输入 MCU 2
答2. 输出 MCU 2








当电源2关闭(VCCB = 0)时、引脚 A1上会发生什么情况?  
如果 MCU 1端口(B1)进入高阻抗模式、引脚 A1上会发生什么情况?

谢谢、

维托里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时、两个端口均处于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 因此、如果 VCC、B = 0 -> B1、B2进入 高阻抗状态、与 VCC、A 相同

    但是、 如果 VCC、B = 0且  VCC、A = 3.3V。  引脚 A1上会发生什么情况?  也是高阻抗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时、个端口均处于高阻抗状态。