This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:连接

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849821/txb0104-q1-connection

器件型号:TXB0104-Q1

我的客户询问:  

TXB0104-Q1用于 SPI 电压转换。 在数据表 SCES727A 中、典型应用原理图显示 系统(主)控制器连接在端口 A 上、而被驱动器件(从)连接在端口 B 上

如果主控制器(5V)连接到端口 B、而从控制器连接到端口 A (3.3V)、该怎么办?

这是可行的吗?  

BR Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是双向的;无论您使用的是端口 A 还是端口 B、都没关系