请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849821/txb0104-q1-connection
器件型号:TXB0104-Q1我的客户询问:
TXB0104-Q1用于 SPI 电压转换。 在数据表 SCES727A 中、典型应用原理图显示 系统(主)控制器连接在端口 A 上、而被驱动器件(从)连接在端口 B 上
如果主控制器(5V)连接到端口 B、而从控制器连接到端口 A (3.3V)、该怎么办?
这是可行的吗?
BR Josef