This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4558:在禁用时关于 SIM* I/O

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS4558
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848094/txs4558-about-sim-i-o-at-deactivation

器件型号:TXS4558

您好!

 

关于 TXS4558上的 SIM*I/O 停用,我的客户提出了一些问题。

停用(VSIM=1.8V)时,在 SIM*I/O 关闭后出现短脉冲(大约1ms)。

(请参阅随附的文件。)

(问题)

(1) TXS4558是否发生了这种情况? (TXS4558的规格是吗?)

(2)根据 ISO/IEC7816-3、I/O 需要在 Vcc 关闭之前使电压过低。

在这种情况下、是否存在高于短脉冲的任何问题?

 

此致、

TAO_2199

e2e.ti.com/.../TXS4558-signals-at-deactivation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    如果您移除20kohm 上拉电阻器、是否仍会发生脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

     

    感谢你的答复。

    现在、我的客户正在确认移除上拉电阻器。

    他们担心 SIM 卡受到影响。

    SIM 卡是否有任何影响?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    他们需要确认使用仿真卡的数据表。