Other Parts Discussed in Thread: TXS4558
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS4558 您好!
关于 TXS4558上的 SIM*I/O 停用,我的客户提出了一些问题。
停用(VSIM=1.8V)时,在 SIM*I/O 关闭后出现短脉冲(大约1ms)。
(请参阅随附的文件。)
(问题)
(1) TXS4558是否发生了这种情况? (TXS4558的规格是吗?)
(2)根据 ISO/IEC7816-3、I/O 需要在 Vcc 关闭之前使电压过低。
在这种情况下、是否存在高于短脉冲的任何问题?
此致、
TAO_2199
e2e.ti.com/.../TXS4558-signals-at-deactivation.xlsx