请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A
尊敬的支持人员:
我正在测试这个电压转换器"TXS0108EPWR"。 VCCA 具有2.5V 电压;VCCB 具有3.3V 电压。 我在 B4至 B8上看到3.3V、但在 A4至 A8上只看到1.2V? 我还没有将任何东西连接到另一侧。 为什么1.2V 不是2.5V?
请参阅附件了解原理图。
请提供建议吗?
谢谢你。
Randy