This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCCA 连接到2.5V;VCCB 连接到3.3V;A 侧无负载;B 在3.3V 驱动输入为什么 A 输出仅1.2V 而不是2.5V? 是因为无负载?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847943/txs0108e-vcca-connected-to-2-5v-vccb-connected-to-3-3v-no-load-at-a-sides-b-drove-input-at-3-3v-why-a-has-out-put-only-1-2v-not-2-5v-is-it-because-no-load

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

尊敬的支持人员:

我正在测试这个电压转换器"TXS0108EPWR"。 VCCA 具有2.5V 电压;VCCB 具有3.3V 电压。 我在 B4至 B8上看到3.3V、但在 A4至 A8上只看到1.2V? 我还没有将任何东西连接到另一侧。 为什么1.2V 不是2.5V?

请参阅附件了解原理图。  

请提供建议吗?

谢谢你。

Randy

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像 A 信号振荡(占空比约为50%)。 您能否使用示波器进行检查?

    是否有长迹线、电缆或连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    抱歉、我刚刚意识到在 A6、A7、A8上具有1K 下拉电阻、得到1.2V

    在 A5上、我有一个4.7K 上拉至2.5V 的电压。 我测量了它、在 A5上得到了2.5V 电压。

    这是否意味着该器件不够强大、无法通过1K 下拉电阻上拉至2.5V?

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 使用无源开关、并具有内部上拉电阻。 您的外部下拉电阻将形成一个分压器。

    您不能使用外部下拉电阻器、也不需要使用外部上拉电阻器。

    如果所有信号都是单向的、则无需双向转换器。 前四个信号使用 SN74AXT4T245、 VCC = 2.5V 时使用 SN74LVC125A 对其他四个信号进行降频转换。