This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单稳多谐振荡器运行、可实现恒定激励电压

Guru**** 2988420 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846930/monostable-multivibrator-operation-for-constant-excitation-voltage

主题中讨论的其他器件:LM555、 SN74LVC1G123

您好!

当微控制器的数字输出信号触发时、我一直在尝试获取上述输出。 输出将控制电阻约为25欧姆的电磁体。 触发脉冲将根据触发信号的要求激活和停用电磁体。 我已经了解了使用 LM555计时器 IC 的单稳多谐振荡器选项。 但 IC 需要短触发脉冲、而不是连续电压信号。 是否有任何其他可能的方法来实现逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当触发信号为0V 时会发生什么情况? 所需的输出是否为0V?

    逻辑无法处理超过几毫安的电流。 您是否已经有电路来驱动电磁体、您能否展示其原理图、尤其是如何对其进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajat、

    数据表的单稳电路可在200ms 内提供高输出。

    可以添加一个电阻器、电容器和二极管来对触发器进行脉冲低电平以启动计时器。 之后、输入可以无限期保持高电平或恢复低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    是的、右侧、当触发信号为0V 时、所需的输出将为0V。

    逻辑将仅控制开关电源电路、该电路将为负载提供所需的电源。 尽管开关电路尚未最终确定、但我添加了一个原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ronald、

    我一定会再试一次、很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74xx123单稳多谐振荡器采用边沿控制;请参阅应用报告《使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计》(SLVA720)。 (如果触发时间短于200ms、则使用 B 输入始终获得200ms 脉冲;如果应复位输出、则使用 CLR 输入。)