This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于带 OBFF 的 WAKE LAN 引脚的电平转换器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844268/level-translator-for-wake-lan-pin-with-obff

主题中讨论的其他器件:TXS0101、 LSF0101

尊敬的*:

您能建议从3V3到1V8的双向电平转换器吗?

以太网 phy 为3.3V,应用处理器为1.8V。

信号被唤醒、类型为 T/s (三态是一个双向、三态输入/输出引脚。) ,Bi-dir.

当唤醒信号是来自 ETH_PHY 的该引脚输出时、当 OBFF 模式(优化的缓冲器刷新/填充)时、我假设它是 ETH_PHY 的输入。

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    描述不清楚。 唤醒是要转换的信号、还是控制其他信号方向的信号?

    您的 PHY 是否使用了一些标准接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    WAKE 是需要转换的信号。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信号是推挽还是漏极开路?

    您的 PHY 是否使用了一些标准接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    以下是数据表中的信息:

    BR、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 唤醒信号实际上是漏极开路、需要一个外部上拉电阻器。 这需要一个能够处理开漏信号的转换器、即 TXS0101或 LSF0101。