This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:IBIS 模型-无“串联引脚映射”和“串联模型”

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844055/sn74avc4t774-ibis-model---no-series-pin-mapping-and-series-model

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好、E2E、

我们的客户询问 的是 SN74AVC4T774的 IBIS 模型。

我们从 TI.com 下载 IBIS 模型。

客户反馈 ,IBIS 模型中没有“串联引脚映射”和“串联模型”。

请指导您如何解决此问题吗?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我不清楚串联引脚映射是什么意思。 然而、IBIS 模型只用于测试输入和输出缓冲器上的信号完整性。 该模型内部没有用于将输入连接到输出的"逻辑"。 因此、您不能将输入信号应用到模型并测量输出。 如果您想要器件的行为模型、我可以查看我是否可以构建一个。 请允许我为您准备好该型号、最多一周。

    下面是有关 IBIS 模型的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/an/snla046/snla046.pdf

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan:

    是的、我们 需要 模型内部具有"逻辑"的模型来将输入连接到输出。  我们对模型应用输入信号并测量输出。但一周时间非常长。
    客户要求我们尽快完成仿真。
    您能否为我们的 SI 提供任何 ibis 模型(具有与"SN74AVC4T774"相同的功能)?

    谢谢。

    此致

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我能不能建议客户改用我们的全新 SN74AXC4T774。 它提供与 AVC 器件相同的功能、但也具有无干扰加电和较低的电源范围。

    我还附加了用于此操作的 Tina Spice 模型。 您可以使用 AXC SPICE 模型执行与 AVC 器件相同的功能测试、因为它们的行为是相同的。

    IBIS 模型无法创建为具有逻辑功能。 他们不打算这样做。

    e2e.ti.com/.../SN74AXC4T774_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v20180821.TSC

    e2e.ti.com/.../SN74AXC4T774.cir

    谢谢!

    卡兰