This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:EN 引脚电容器

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844159/lsf0108-en-pin-capacitor

器件型号:LSF0108

您好!

数据表图6中的 EN 引脚连接了一个电容器。

我们是否必须找到该电容器?

如果是、您是否有任何建议的电容?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第9.2.1.2.1节规定:

    建议在 Vref_B 上使用滤波电容器、以在器件上实现稳定电源。

    它与200k Ω 电阻器 kΩ 一个 RC 低通滤波器。 如果您知道噪声的频率、则可以对其进行适当的调整、但实际上、只需使用与电路板上其他小型去耦电容器(例如100nF 或10nF)相同的值即可。