This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:当 B 输入端有电容时、输出异常

Guru**** 2924250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781412/sn74avc1t45-a-output-abnormal-when-there-is-a-cap-on-b-input

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

大家好、  

我的客户正在将我们 的 SN74AVC1T45DRLR 用作逻辑电平转换器。 方向从 B 到 A。问题是当 B 输入端有一个电容器(C157)时、A 输出异常。 当它们移除 C157时、A 输出为正常1.8V。 你在这里有什么意见吗? C157在这里似乎产生了不良影响。 但我不明白为什么。

异常输出如下所示。

正常输出如下所示、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hollis、

    1nF 电容会导致缓慢上升沿输入、因此输出将因此产生振荡。
    请参阅有关此问题的白皮书、其中讨论了此效应以及范围:
    www.ti.com/.../slla364a.pdf

    超出 ROC 中的转换速率(5ns/V)。 我建议不要使用缓慢上升的输入(移除电容器)。
    我还建议使用我们大约一年前发布的 SN74AXC1T45、该器件还具有10ns/V 的输入转换速率并消除了许多信号完整性问题。
    www.ti.com/.../scea058a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、TX 线会走向何处? 您是否有另一个转换器?

    您可以考虑使用2个 SN74AXC1T45、如以下应用手册第5页中所示的配置:
    www.ti.com/.../scea065.pdf