请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC1T45 主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45
大家好、
我的客户正在将我们 的 SN74AVC1T45DRLR 用作逻辑电平转换器。 方向从 B 到 A。问题是当 B 输入端有一个电容器(C157)时、A 输出异常。 当它们移除 C157时、A 输出为正常1.8V。 你在这里有什么意见吗? C157在这里似乎产生了不良影响。 但我不明白为什么。
异常输出如下所示。
正常输出如下所示、