This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104是否可以直接替换为 TXS0104E?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/781424/txb0104-can-txb0104-be-replaced-directly-by-txs0104e

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

大家好、

从 TXB0104数据表中可以看出、TXB0104只能转换推挽式 CMOS 输出。 TXS0104E 为开漏。

但是、TXS0104E 数据表显示它也可以转换推挽 CMOS 输出。

我的问题是:

 如果封装相同、TXB0104是否可以直接替换为 TXS0104E? 电平位移介于1.8V 和3.3V 之间。

TXS0104E 何时被设计为开漏? 何时为推挽式? 除了最大数据速率外、它们之间有什么区别?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    漏极开路和推挽是指传入信号或接口类型。
    请参阅以下译员建议常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../740319

    请参阅此处的各种自动 BD 转换器之间的差异:
    e2e.ti.com/.../719537

    如您所见、I2C、MDIO、SMBus、PMBus 都是漏极开路接口、我们建议使用 TXS 系列器件。 内部10k 上拉电阻器的存在有助于节省 BOM 成本和空间。
    建议将 TXB 用于 SPI、JTAG 等推挽接口
    您可以将 TXB 替换为 TXS、但由于内部10k 电阻器、该器件将在正常运行期间以及输入保持低电平(Vcc/10K)时消耗额外的电流。
    如果接口是漏极开路、我不建议将 TXS 替换为 TXB。