This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206YFPR Rth,最高温度技术规格

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/814220/txs0206-txs0206yfpr-rth-max-temp-spec

器件型号:TXS0206

你(们)好

TXS0206YFPR 数据表只显示 Rth j-a 技术规格、而不是下面的技术规格。

我能否获得以下规格?

ΘJB μ W (℃μ V/W)

ΘJC μ W (℃μ V/W)

3.Tjmax (℃)

4.Tcmax (℃)

请检查一下。

谢谢你。

此致。

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果您对 TXS0206A 感兴趣、我们有一个更新版本、我没有注意到任何明显的差异、但它看起来会更好。

    我将为您提供该器件的热性能。 这些值应该与 TSX0206相似。

    对于逻辑器件、 TJ (max) 等于最大存储温度(Tstg (max))、即150 C
    我不确定 Tc (max)。 我们不会对该值进行规格。  我想您可以使用 μ ΘJC 来解决这一问题。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。
    但在此阶段、我们无法更改器件。
    我们需要的是 TXS0206YFPR 以下的数据。
    TXS0206A 似乎能够测试以下型号。
    我能否接收 TXS0206YFPR 以下的数据?
    θ jb (°C/W)
    θ JC (°C/W)
    3.Tjmax (°C)
    谢谢你
    此致
    Anthony 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我已提交热性能申请。 请最多等待2周、以便结果恢复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    TXS0206YFP 的结果如下:

    对于逻辑器件、 TJ (max) 等于最大存储温度(Tstg (max))、即150 C

    正如我所怀疑的、与我为另一个器件提供的热性能没有很大不同。

    谢谢!
    卡兰