This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:关于电平转换 scea035a.pdf 具有以下说明。 这意味着什么?

Guru**** 2933180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244, SN74AHC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812228/sn74ahc244-about-level-conversion-the-scea035a-pdf-has-the-following-description-what-does-it-mean

器件型号:SN74AHC244

您好,

参考手册 SCEA035A.pdf 包含以下说明。这意味着什么?

对于 3.3V 的芯片 SN74AHC244电源、IO 端口5V PWM 输入情况、这是否意味着芯片不适合这个应用?

什么是,是 Ioff?

AHC AHCT 设计器的 Guide.pdf 具有以下描述,“什么意思?”。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收发器可以双向传输数据(通过 DIR 引脚选择一个方向)。

    AHC 输入可过压、AHC 输出不可。 对于所有 I/O 引脚都具有输入和输出硬件的 SN74AHC245等收发器、这意味着 I/O 不能过压。

    但是、SN74AHC244不是收发器、而是具有单个方向的缓冲器/驱动器。 其输入可耐受过压、可用于将较高的电压(例如5V)转换为自己的 VCC (例如3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入5V PWM 和输出端直接连接到 CPU IO。

    为什么输出3.9v?对芯片有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、输入端子13 引脚 到大约2K 的接地阻抗、正常值应比几 M 欧姆高。

    可能导致这种现象的原因?

    您能用下图解释一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了 ESD 保护电路。

    kΩ 输入为2 μ A、则器件会损坏(可能是由于过压、大于7V)。 更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、芯片的输出是3.9v PWM、这是正确的吗? 导致这种现象的原因是什么? 它会影响芯片吗?

    如何确保输出端 VIH = VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片确实损坏了。 我想了解芯片出现故障的原因。

    输入为自旋编码芯片输出的5V PWM、这几乎不可能过压。

    通常、芯片的输出是3.9v PWM、这是正确的吗? 导致这种现象的原因是什么? 它会影响芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN73AHV244数据表具有以下说明。 请参阅注释1。

    如果故障是由过流引起的、那么为了确保芯片可靠运行、需要多少欧姆的输入电阻相对安全。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入钳位电流仅适用于负输入电压。 正输入电压下不允许电流流动。 此问题可能不是由过流引起的、而是由过压引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、最大输出电压为 VCC。

    现在芯片 VCC=3.3V、输出为3.8v。

    这种现象的原因是什么?对芯片有什么影响?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、输入隔离已损坏、某些5V 输入电压会影响 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理方框图如下所示。 在此应用中、电源中将有一个序列。

    我认为 LVT 是合适的。 您建议使用哪种芯片? 为什么是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何具有可过压输入的系列;AHC 和 LVC 都可以工作。

    电机可能会产生巨大的噪声尖峰。 如果它以某种方式影响编码器、 使编码器的输出信号超过缓冲器的绝对最大额定值、则缓冲器可能会损坏。 我怀疑这是发生的事情。 考虑添加过压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电、处于高阻抗状态的芯片、悬空的输入引脚、

    是否存在输入引脚故障的可能性?

    SCBA004.pdf 如下所述。

    这是否会导致输入引脚发生故障?

    感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果加电后时间更长、"244输入未被驱动至有效逻辑电平、您可以添加弱上拉或下拉电阻器。

    但是这个问题不会像您所展示的那样损坏芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    , 我没有很清楚地描述它!

    输入5V PWM、输出测量值3.8v 为峰峰值峰值、实际上是3.3V PWM。 这没有问题。  

    我的问题 是、当输入 引脚 在高电阻状态(Oe=1)下浮动时、输入引脚是否会损坏?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚仅影响输出。 输入引脚不应悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入不应悬空。 是的、输入悬空会对器件造成损坏。 为了更好地理解您试图将什么描述为问题、您能否提供示波器截图? 我觉得讨论内容非常多、很难集中讨论您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚故障更可能是由于输入引脚悬空所致、而不是由于过压所致。

    输入信号功率由 CPU 控制、存在悬空的风险。

    我将实际测量并确认故障原因。

    感谢你的帮助。