This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106–电压低电平问题

Guru**** 2916350 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807407/txb0106-txb0106-voltage-low-question

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3245A

我们将 TXB0106用于 Wifi SDIO 接口。 绿色是 B1中的输入 wifi 数据。 黄色表示 A1中的输出 WIFI 数据。 这两个 VCC 都是3.3V 电压。 我们仅在 B1引脚中拉高51k 电阻器。 我们发现黄色波形在较低的水平上并不是很低。 你对此有什么想法吗?

                                 

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB 具有非常弱的输出驱动器(允许其他器件覆盖电压电平)。 这看起来好像 A1线路上的某个东西拉电流、可能是一个上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说、我们需要在 A1线路上上拉一个电阻器吗? 上拉电阻器是什么?

    BR、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、我是说您应该从该线路上移除上拉电阻(如果存在)。

    请显示电路原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容。

    根据数据表的建议、WR24至 WR28更改为51k Ω。 您是要将 WR24移除到 WR28吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示连接到 A1的内容。

    为什么在两个电压相同时使用 TXB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1直接连接至 wifi 芯片、无需上拉电阻器。

    相同 VCC 电压的原因是遵循其系统顺序。 电平转换器充当隔离输入和输出的缓冲器。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有任何电流源、A1上的电压将不会上升。 是否确定黄色迹线是 A1而不是 B1?

    无论如何、TXB 会对 I/O 负载施加限制、以实现电平转换和自动方向感应。 如果您实际上不需要电平转换、则最好使用 模拟开关、例如 SN74CBTLV3245A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的投入、Clemens。

    GaryC、

    如果您对此有更多信息、请进行回帖。 我将关闭该主题、直至我收到您的回复、或者如果问题已从客户端得到解决、请给我们提供任何信息。