This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:焊料曲线峰值温度是否高于器件存储温度?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/807466/sn74lvc1g123-is-it-no-problem-that-soldering-profile-peak-temperature-is-higher-than-the-device-storage-temperature

器件型号:SN74LVC1G123

 大家好、

 我的主要客户之一 是将经常使用 SN74LVC1G123DCUR。 他们有以下问题。 您能否给我回复以获得该业务?

 问:器件的焊接曲线峰值温度高于器件存储温度(+150°C)是否没有问题?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    是的、这不是问题。 焊接温度始终高于贮存温度。

    例如、最常见的焊料类型(60/40 Sn-Pb)在188C 熔化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    感谢您的快速回复。

    我可以再问一个问题吗?

    客户使用胶水将 SN74LVC1G123DCUR 固定到 PCB 上、并在100秒内将 PCB 置于热室中(160°C)以硬化胶水。

    即使室温高于绝对最大额定值的器件分段温度、这是否也没有问题?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、

    这应该是好的。 这些器件通常会经历回流/波浪焊过程、在这种情况下、它们可能会在类似于(如果不超过) 100秒的时间范围内暴露在这些类型的温度下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     迪伦、您好!

     下面是一个问题吗?

      只要保持 TI 建议的焊接温度曲线、器件工长是否不变?

     可以给我答复吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    "存储"是指将未使用的设备长时间保留、即天数、周数、月数或年数。

    超过存储温度几秒钟不会降低设备的性能。 这是焊接器件的正常过程、TI 提供了数十亿个单位、没有任何不良影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Emrys、Dylan、您好!

     非常感谢您的回复。

     我可以很好地理解。

     再次非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。