This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:使用 LSF0204-Q1进行电压转换不起作用。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1, SN74AVC4T774, SN74LVC3G17, SN74LV1T34, SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/808788/lsf0204-q1-using-lsf0204-q1-for-voltage-translation-doesn-t-work

器件型号:LSF0204-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774SN74LVC3G17SN74LV1T34SN74LVC3G34

您好!

我想在 SPI 通信中使用 LSF0204-Q1进行电平转换。

因此、我想使用以下电路:


这就是我设计以下 PCB 设计的原因:
(可忽略 TX/Rx)

出于纯粹的测试目的、我使用 Arduino Uno、它输出5V (数字)脉冲。 然后、应将这些设置为3.3V。
VrefA = 3.3V 大电压、VrefB = 5V。
如果我现在在未先连接 VDDS 的情况下将5V 脉冲设置为 B1、B1将不会输出任何信号。
如果我现在连接 Vdd、则 B1始终从 Vdd 获取信号、如下图所示:

我已经测试了所有可能的配置。 因此、要将 EN 引脚设置为高电平并使用不同的电平、要相互连接 Vdd 和 Vref、请仅将 Vref 用于 RPU。 没有成功。 B1保持为零或假设为相应的电平、但不会在3.3V 时产生轻微延迟。
你能告诉我我我出了什么问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    我现在安装了一个200kOhm 电阻器。 不幸的是,结果仍然是一样的。

    此致、

    Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、仅 LSF010x 器件需要200 kΩ 电阻器;LSF0204-Q1集成了该电阻器。
    我看不到您的电路不工作的原因。 芯片可能已损坏。

    对于 SPI、TI 建议 使用 SN74AVC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    我很乐意帮助您解决这个问题。 让我来回顾一下您的原理图和布局、并在明天回来讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    对于 SPI、TI 建议 使用 SN74AVC4T774

    [/报价]

    此 IC 的问题在于无法将5V 电平转换为3.3V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Dylan Hubbard"]

    我很乐意帮助您解决这个问题。 让我来回顾一下您的原理图和布局、并在明天回来讨论这一点。

    [/报价]

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有自动方向感应的转换器必须在驱动强度、噪声灵敏度和/或功耗方面做出折衷。 (这可能对您有影响、也可能对您无关。) 因此、对于 SPI、建议使用单向或方向控制转换器。

    此 IC 的问题在于无法将5V 电平转换为3.3V 电平。

    哎呀、抱歉。

    假设5V 为主侧、则可以使用具有过压容限输入(例如 SN74LVC3G34或 SN74LVC3G17)的缓冲器对 CS/CLK/MOSI 进行降压转换、并使用单个单向转换器(例如 SN74LV1T34)对 MISO 进行升压转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    您的原理图或布局中没有任何突出的东西会导致这样的问题。 我想再问几个问题、以帮助澄清一些问题、以便我们可以调试这个问题。

    您的器件能否灌入流经上拉电阻器的电流量? 如果您使用第一幅图像中的值、则该值大约为16.5mA、这非常高。

    当器件通电并启用时、您要向 B 端口发送5V 方波、但 A 侧恰好位于3.3V 直流电压? 我对此有点困惑、因为您只讨论 B 端口、但我在波形中看到3.3V 信号。

    您是否曾尝试在 A 侧输入3.3V 信号、以查看您是否在另一侧将同一信号升至5V?

    最后、您是否能够同时提供包含输入、输出和 EN 信号的波形?

    以下是有关 LSF 器件的一些培训视频: https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family

    我建议您观看这些视频、因为您可能会看到一些可能导致此问题的突出因素。