This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4056B:引脚1、6、7说明

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168101/cd4056b-pin1-6-7-description

器件型号:CD4056B

需要清除3个引脚:

当引脚1 (Strobe)为高电平时、将输入直接推至输出、但 当引脚1变为低电平时、它将保持先前在显示屏中施加的输出。

4位输入引脚是否直接连接到~g 输出引脚?

引脚6 (中的 DIS FEQ)当为高电平时、输出 LED 将被视为低电平有效、但是当为低电平时、输出将为高电平有效

如果我们的7段显示 LED 是 共阳极、那么引脚6应该是高电平吗?  

引脚7 (VEE)将是输出的低电平。  如果接地、当输出为低电平时、引脚7 (VEE)将为0V
当 VEE 为1V、然后输出低电平为1V 时、这意味着什么?

对于输入、这些引脚为高电平、我们是否应该添加上拉电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    [引用 userid="542930" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168101/cd4056b-pin1-6-7-description "]是指4位输入引脚直接连接到~g 输出引脚[/quot]

    我可能会误解您的问题、解码后的二进制值将直接推送到输出、因为它是七个段的十进制数。

    [引用 userid="542930" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168101/cd4056b-pin1-6-7-description ]如果我们的7段显示 LED 是 共阳极、那么引脚6应该是高电平吗?  [/报价]

    是的

    [引用 userid="542930" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168101/cd4056b-pin1-6-7-description "]当 VEE 为1V、然后输出低电平为1V 时、这意味着什么?

    是的

    [引用 userid="542930" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168101/cd4056b-pin1-6-7-description "]为了输入这些引脚为高电平、我们是否应该添加拉高电阻器?

    只需将它们连接到高电平即可

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen:

    那么、storbe 引脚的功能是什么?

    是否有适用于上拉电阻器的规则? 例如:在1.5k~10k Ω 范围内。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    [引用 userid="542930" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168101/cd4056b-pin1-6-7-description/4395826 #4395826")是否有适用于上拉电阻器的规则? 例如:在1.5k~10k 欧姆范围内。

    请参阅上拉/下拉电阻器的常见问题解答。  [常见问题解答]如何设置上拉或下拉电阻器的大小?

    [引用 userid="542930" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168101/cd4056b-pin1-6-7-description/4395826 #4395826"]然后存储器引脚的功能是什么?[/quot]

    选通引脚的功能是锁定输出值。 当选通脉冲为高电平时、输入将通过转换为输出  

    当选通引脚变为低电平时、之前的输出状态将保持、与输入无关。

    例如、如果选通脉冲为高电平且输入为0000、您将看到输出1111110。 然后、当选通变为低电平时、输出锁定到1111110、因此即使输入变为1000、用户仍将看到1111110。

    如果您仍然感到困惑、请告诉我。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen:

    感谢帮助、引脚定义 说明非常清晰。