This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:我想知道"LSF0204DPWR_quot;IC 的输入引脚 A 和 B 的 VIH、VIL、VOH 和 VOH

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1171459/lsf0204d-i-want-to-know-the-vih-vil-vol-and-voh-of-input-pins-a-and-b-of-lsf0204dpwr-ic

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件:LSF0204TXS0102

您好!

 我想知道"LSF0204DPWR" IC 输入引脚 A 和 B 的 VIH、VIL、VOH 和 VOH。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 不是逻辑缓冲器、而是无源开关。

    对于低于 Vref_A 的输入电压、LSF 的行为类似于模拟开关。 对于高于 Vref_A 的输入电压、开关打开、输出电压由上拉电阻器产生。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我已经将该 IC (LSF0204DPWR)与控制器的 I2C 接口(TMS320F28377DPTPV)相连接、在这里、我已经将其用作电平转换器。 此接口是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mahima、  

    LSF0204可与 I2C 接口配合使用、但该器件需要外部上拉电阻器和特定偏置要求。 有关器件正常运行的信息、请参阅 Logic Minute Series 作为参考。  

    TXS0102还可用于支持 I2C 接口的电平转换、与 LSF0204不同、因为该架构包括内部上拉电阻器和单次触发电路。 请注意、不建议将外部上拉电阻器用于此器件。  

     

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    谢谢你。