请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0204D 主题中讨论的其他器件:LSF0204、 TXS0102
您好!
我想知道"LSF0204DPWR" IC 输入引脚 A 和 B 的 VIH、VIL、VOH 和 VOH。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LSF 不是逻辑缓冲器、而是无源开关。
对于低于 Vref_A 的输入电压、LSF 的行为类似于模拟开关。 对于高于 Vref_A 的输入电压、开关打开、输出电压由上拉电阻器产生。
嗨、Mahima、
LSF0204可与 I2C 接口配合使用、但该器件需要外部上拉电阻器和特定偏置要求。 有关器件正常运行的信息、请参阅 Logic Minute Series 作为参考。
TXS0102还可用于支持 I2C 接口的电平转换、与 LSF0204不同、因为该架构包括内部上拉电阻器和单次触发电路。 请注意、不建议将外部上拉电阻器用于此器件。
此致、
插孔