This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G126:支持1.2V 电源有什么风险?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1172378/sn74auc1g126-what-is-the-risk-to-support-a-1-2v-power-supply

器件型号:SN74AUC1G126

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"SN74AUC1G126总线缓冲门可在0.8V 至2.7V VCC 电压下运行、但专门针对1.65V 至1.95V VCC 电压运行而设计。

我不明白。 支持1.2V 电源有什么风险?"

请提供建议。 感谢您的支持

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有风险。 AUC 器件可保证在具有指定电气特性的其他电源电压下工作。 1.8V 时、电气特性具有传播延迟、功耗和驱动强度的最佳组合。